This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7574:Vref 澄清

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7574, DAC7573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1421285/dac7574-vref-clarification

器件型号:DAC7574
主题中讨论的其他器件: DAC7573

工具与软件:

在 DAC 7574数据表的第25页、说明了与电源电压相关的基准电压:

为了消除这一现象、施加到 DAC7574上的基准电压可降至低于施加到 VDD 上的电源电压
在满量程时需要良好线性的条件下(在电阻负载条件下)。"

由于 DAC7574没有用于外部基准的连接、如何将其降至低于电源电压?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LS  

    您是对的、这是不可能的 、因为基准在内部连接到 VDD。  

    我在 DAC7573数据表中发现同样的措辞、它提供外部基准选项。 很可能 从该器件或其他类似器件克隆了 DAC7574数据表、而该写入人员忘记删除该陈述。   

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。  是否会更新数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LS  

    我已经在数据表故障列表中将其标记下来、但不太可能因为这个错误而需要单独进行完整的数据表更新。 它将包含在下一次数据表更新中。  

    此致!

    Katlynne Jones