This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18:ADS127L18的正确 AVDD1电压是什么?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1421509/ads127l18-what-is-correct-avdd1-voltage-of-ads127l18

器件型号:ADS127L18

工具与软件:

您好!

对 ADS127L18进行评估我在数据表中找到了 AVDD1的不同规格 SBASAM0A 2024年6月20日修订:

第7页、第5.3节建议运行条件规定了低速情况下最低为2.8V、中速情况下最低为3V。

第35页的表7-3电源选项指定低速模式下的最小电压为3V、中速模式下的最小电压为3.3V。

哪些 值是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ton、

    第5.3节中的规范是电源的最低和最高保证规范、应予以使用。

    表7-3是不同电源配置的"典型"工作范围。  例如、大多数 LDO 的容差为3%到5%、因此在低速模式下、针对 AVDD1以3V 标称电压运行(使用+/-5% LDO)仍可满足最小2.85V 工作电压。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用