This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:AFE5818寄存器配置

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5812, AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1419431/afe5818-afe5818-register-configurations

器件型号:AFE5818
主题中讨论的其他器件:AFE5812

工具与软件:

我们将 AFE5812用于一个项目、而将 AFE5818用于另一个项目。 两个器件的寄存器配置是否相同、我们应该注意哪些其他差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个寄存器配置不同、因为它不是同一个内核。 主要的 ADC 部分它是完全改变的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    您能否分享任何可以帮助我们开发 RTL 的参考资料

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有用于此用途的 EVM 和 GUI? 通过配置 EVM、您可以获得器件的基本设置。

     您正在寻找什么?  如果您有任何具体问题、我可以帮助解答   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有 EVM、之前分享的是一个 FPGA 和一个 ADC 接口、我们想知道如何使用 FPGA 配置 ADC、就像配置 ADC 开始运行所需的所有寄存器一样、如果有任何基准、那就太棒了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外还想确认、需要完成的各类配置均可通过 ADC SPI 通信实现!?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。。。 它只是 AFE 的 SPI 写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢  

    请告知我以上详细信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何工具可用于配置 ADC 寄存器以生成系数文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下写入足以在14位模式下启动 ADC

    芯片|寄存器地址数据#description

    VCA|0xC3 0x0000 #PGA_GAIN 00 = 24dB
    VCA|0xc4 0x0000 #LNA_GAIN_GBL 00 = 18dB
    ADC|0x03 0x2012 # DEMOD_RES = 001 (对于14位# SER_DATA_RATE = 001 (对于14x # EN_DEMOD = 0)
    ADC|0x04 0x0001 # ADC_RES = 01 (对于14位)
    ADC|0x01 0x0014 #强制位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复  

    但用于配置此系数和生成系数文件的工具是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是由任何工具.. 如需生成滤波器 系数、请参阅随附的脚本。

    e2e.ti.com/.../Generate_5F00_filter_5F00_coffs_5F00_rev2.m