This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02EVM:AGND 和 DGND 连接

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02, ADS125H02EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1422007/ads125h02evm-agnd-and-dgnd-connection

器件型号:ADS125H02EVM
主题中讨论的其他器件:ADS125H02

工具与软件:

你好。
我正在使用 ADS125H02设计 PCB、想要一些关于如何设计 GND 的建议。
ADS125H02具有单独的 AGND 和 DGND 引脚。
另一方面、ADS125H02EVM 板连接到同一个 GND 平面。
我认为通常认为需要分离 AGND 和 DGND 平面、并将 AGND 和 DGND 直接连接到 AD 转换器下方。
然而、是否像在 EVM 中那样具有单个 GND 平面而不是分离 GND 平面会更好?
还是打算在设计中在中心附近为 J5接头提供多个穿孔、以便将 EVM 的左侧分为 AGND 平面、将右侧分为 DGND 平面?