工具与软件:
您好!
ADS129x 低功耗、8通道、24位 AnalogFront-EndforBiopentialMeasurements 手册中包括了第 10.1.1.2节"右腿驱动"中有关 RLD 测量/设置的示例代码。
代码如下:
WREG RLD_SENSP 0x07 //选择通道1-3 P 侧以进行 RLD 检测
WREG RLD_SENSN 0x07 //选择通道1-3 N 侧以进行 RLD 检测
WREG CONFIG3 b'x1xx 1100 //打开 RLD 放大器、设置内部 RLDREF 电压
第三行中的 CONFIG3设置令人困惑、因为它将位1设置为0。 位1是"RLD_LOFF_SENS"、该设置启用或禁用 RLD 检测(1)。 示例代码已禁用此功能。 这不意味着我们不会获得 RLD 功能吗? 或者我是不是误解这一点。
单独的问题。 CONFIG3有另一个设置、位4上的"RLD_MEAS"决定 RLD 是在任何通道上还是设置为特定通道("1 = RLD_IN 信号路由至具有 MUX_Setting 010 (VREF)的通道")。 如果我们将 Ch2设置为在 CHnSET 寄存器中接收 RLD_IN 信号、但将 In1P 和 In1N 作为唯一连接到人体的正负引线、那么未来的所有寄存器(即正/负 RLD 信号导出寄存器和 LOFF 检测寄存器)都必须指向 CH1或 CH2吗?
谢谢你