This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:关于内部信号测试之间的偏差问题。

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1422354/ads1299-regarding-the-deviation-issue-between-internal-signal-testing

器件型号:ADS1299

工具与软件:

    但在修改这里的增益之后、出现了两个问题。 我希望再次收到您的回复。
    首先、我修改了增益值并将其配置为输入短路模式。 在这种情况下、偏置电压变化不大。 将 CHnSET 寄存器配置为0x31 (00110001)和0x61 (01100001)。 这样、只有将增益更改为6和24时、输入短路模式下的输出电压值不会有太大变化、大约从0.5mV 下降到大约0.42mv。 它没有像你发给我的图片那样改变。
其次、我将 CONFIG2寄存器配置为0xD0并激活内部方波信号。 当增益为1时、方波信号的值分别为+1.36mV 和-2.37mV、而不是标准+1.875和-1.875mV。 当我将增益值更改为6、即、将 CHnSET 寄存器配置为0x35 (00110101)、并将增益值更改为代码数据转换为6的实际电压值。 此公式为 double LSB=(2.0 * VREF)/(gain *((1<<24)-1))。 此时、输出方波信号为1.788mv 和-1.949mv、约为相对于标准1.875mv 的0.087mv 偏移。 将增益更改为24、即将 CHnSET 寄存器配置为0x65 (01100101)、并将增益值更改为代码数据转换为24的实际电压值。 此时、输出方波信号为1.851mv 和-1.885mv、与标准1.875mv 的偏移约为0.024mv。
    这是正确的吗? 为什么将 CHnSET 配置为输入短路模式、然后修改增益? 此更改不显著、与您发送给我的图像不匹配? 当内部测试信号打开时、方波的偏移仍然大致匹配这种情况。 请问原因是什么? 我希望再次收到您的回复。

     这是内部方波测试信号的失调电压、该电压是通过更改不同的增益测得的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di:

    您要显示的图形是针对每个 PGA 增益设置测量的失调电压。 这似乎与数据表中所示的相同图密切相关。 此电压以输入为基准、这意味着 ADC 输出除以 PGA 增益、以表示 PGA 输入端存在的失调电压。

    此致、

    Ryan