This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688A:负电压 A/D 转换输出值

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS8688A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1422082/ads8688a-negative-voltage-a-d-conversion-output-value

器件型号:ADS8688A
主题中讨论的其他器件:ADS8688

工具与软件:

向 ADS8688输入负电压时、将输出接近"0B***h"的 A/D 转换值。
此模数转换器可以设置为各种电压范围、
电路使用0V 至5.12V 的范围。
当一个负电压被输入时、它应该保持在"0000h"、但是实际上、"0B00h"和"0BFF"之间的值是输出。 数据表未列出负电压输出、因此请告诉我输出规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mikami、

    ADS8688A 根据所选的电压输入范围直接提供二进制输出。  请参阅数据表中的图85 (第35页)。  如果您选择了"0到1.25 x Vref "输入范围、则对于低于接地(0V)的任何输入、输出代码应削波为0x000。