This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] R (传感)

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1421798/r-sense

器件型号:TSC2013-Q1

工具与软件:

此论坛上有2个关于在不使用 TSC2013的双触功能时 R (sense)的主题。

一种状态;您不必填充 R (sense)

另一个线程声称 AUX、SNSGND 和 AGND 可以连接在一起。

最好的选择是什么?

提前感谢;

Pieter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、派。

    如果未启用双触摸功能、则 Rsense 可以保持悬空或连接到 GND。  

    我建议将接地连接到 GND、作为将来多点触控的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应 Daveon。

    在我们的应用中、浮动 R (sense)似乎比 R (sense)=0更准确地工作。

    可能是什么原因?