This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9110:小信号输出不正确

Guru**** 2882620 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1419157/ads9110-the-small-signal-output-is-incorrect

器件型号:ADS9110

工具与软件:

我使用 ADS9110来收集数据、当数据从0.6V 逐渐增加时、显示打印的数据是正确的。 不过、当数据从0.6V 降低到0.6V 时、打印数据保持在0.6V (数据不断变化、但基本上约为0.6V)。 我不明白这个问题在哪里

以下是 SCLK 和 SDO 的时序序列(我没有修改任何寄存器、所有寄存器都使用默认设置)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiyu:

    感谢您的留言! 一些问题:

    1. 您的输入信号来自哪里?
      1. 它的变化速度有多快?
      2. 输入端是否有 RC?  
    2. 例如、当您将输入设置为 DC 0.6V、然后设置为0V 时、输出是否会发生变化?
    3. REFP 的源/电路是什么? 如数据表第7.3.1.2节所述、是低噪声

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的输入信号来自哪里?

    1. 它的变化速度有多快?    ---  我输入稳定的电压并直接通过稳压电源输出  
      1. 输入端是否有 RC?    ---       否
    2. 例如、当您将输入设置为 DC 0.6V、然后设置为0V 时、输出是否会发生变化?      --- 输出数据已发生变化、但波动在0.6V 左右且波动很小    
    3. REFP 的源/电路是什么? 是否如数据表第7.3.1.2节所述低噪音  --  REFP 输入是基准3V 电源

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiyu:

    感谢您的答复。 对于您尝试看到的原始电压降低情况、电压的变化幅度有多大? 比如它介于0.6V 至0.5V 之间、或者?

    您能否分享一下所有4条 SPI 线路的屏幕截图(包括/CS 和 SDI)? 以及 CNVST、/RST 和 RVS?

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了一个程序、将ADS9110采集的信号用DA输出、下面是输出的波形 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色是 RVS、蓝色是 CS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色为 RVS、蓝色为 CLK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色为 RVS、蓝色为 CNT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经创建了一个程序、用于输出 ADS9110使用 DA 收集的信号。 以下是输出的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色是 DI、蓝色是 CLK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色是 RVS、蓝色是重置模块

    上电时仅发送一次复位信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色是 CLK、蓝色是 CS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiyu:

    感谢您提供这些内容。 界面看起来正常。 在这张照片中、黄色信号是您的输入信号吗?

    此处、在蓝色信号中、看起来您的 DAC 可能正在负电源轨上建立电源轨。 您在使用哪种 DAC? 您能否分享原理图?

    您能否检查原始 ADC 输出代码是否发生变化并达到0V 等效代码(0x0)? 或者它是否能够以0.6V 等效代码(~0x0CCCD)正常运行?

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC 应该没有问题、因为我之前已经打印了从 ADS9110读取的数据、并且结果与 DAC 的输出相匹配。 当输入低于0.6V 时、读取的数据始终约为0.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiyu:

    实际上、我认为问题是您的信号违反了共模要求、它必须是 Vref /2。 您可以使共模= 1.5V 吗? 因此、将您的信号切换为0.5V 至2.5V。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于 ypur 重放的 thks

    但为什么输入信号必须是0.5~2.5V 而不是0~3V (0~Vref)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiyu:

    由于电源电压为1.8V、但输入电压可能大于1.8V、因此 内部电路需要 特定的共模电压才能实现这一点。 数据表中指定了共模电压:

      

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答