This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8557:输出被锁定在 EMC 测试中。

Guru**** 2929330 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1421668/ads8557-output-is-locked-in-emc-test

器件型号:ADS8557

工具与软件:

嗨、团队:

作为一项 EMC 测试、当静电被施加到电路板外部环绕的金属外壳时、电路板上 ADS8557的输出就会被锁定到位。
是否有任何可能的原因?
什么原因可能导致这种情况发生?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    您能否更详细地介绍一下输出"锁定到位"的含义?  如果您不断获得相同的转换结果、则可能需要切换 RESET 引脚。  输入端的浪涌可能导致 ADC (任何 ADC、特别是 ADS8557)闩锁。  您能否共享原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的答复。
    锁存了什么输入以及浪涌何时开启?
    我想知道是否有特定引脚。
    此外、是否有任何可能的对策?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    您可以查看以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sbaa548a/sbaa548a.pdf

    您能否提供有关"锁定到位"意味着什么的测试的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    锁定到位意味着输出值将锁存。
    您能告诉我闩锁机制、因为您给我的材料中没有提到闩锁吗?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能由您的 ESD 脉冲导致的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我理解。
    哪些引脚是 ESD 脉冲输入导致这种情况的?
    有哪些对策?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不看到原理图、我就不能告诉您哪些引脚可能会受到影响、我怀疑这是模拟输入。  我在前面指出的应用手册中介绍了对策。