This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1000-Q1:输入阻抗与温度的相关性

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1000-Q1, ADS1013-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1420786/ads1000-q1-input-impedance-dependency-over-temperature

器件型号:ADS1000-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1013-Q1

工具与软件:

您好!

我的客户正在调查 ADS1000-Q1、他们想知道输入阻抗与温度的相关性。  是否可以仅将非 NDA 客户的数据显示为参考?

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     川崎义和

    此信息不可用。

    然而、ADS1000-Q1是一个正在供货的器件型号、对于新设计、我们建议改用 ADS1013-Q1 (ADS1013-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)、因为它是一款功能相同、性能更好的较新器件。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angel-San、

    感谢您的答复。  您认为 ADS1000-Q1这类器件不久将不会出现 NRND。  您能否说明一下为何推荐 ADS1013-Q1  ?尽管 ADS1013-Q1比 ADS1000-Q1更昂贵、但这对仅需要0.1ksps 等慢速 FS 的客户来说并不好?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshikazu:

    客户可根据自己的意愿随意使用 ADS1000-Q1。

    这是一个建议、因为 ADS1013-Q1是具有相同功能和其他特性(如更高的数据速率选项、更宽的电源电压范围、内部电压基准、更多的 PGA 增益选项等)的较新器件

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angel-San、

    感谢您的评论。  然后、我会推荐 ADS1000-Q1、但我会根据他们的要求选择 ADS1013-Q1。

    此致、

    川崎义和