This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:收集的 EEG 波形是否正确的问题。

Guru**** 2766915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1422941/ads1299-the-question-of-whether-the-collected-eeg-waveform-is-correct

器件型号:ADS1299

工具与软件:

下面是由 ME 采集的 EEG 信号的波形、该波形已经过滤波并显示在五个频带中、包括 α、β 等 我对此有以下问题:
首先、这些脑电波模式和电波值是否存在任何问题? 如果是、请帮助确定具体问题并提供一些解决方案。
其次、如果这些波形没有问题、您能否验证我的电路板是否正常工作。
我很期待你的答复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di:

    感谢您发帖。

    所绘制的 波形显示了50µV μ m 至500µV μ m 峰值的振幅。 我认为这对于 EEG 信号而言是合理的振幅。 但是、我们无法确认捕获的信号实际上是 EEG 波形。 困难 在于 EEG 波形没有易于识别的重复模式(例如与 ECG 不同)。  

    此致、

    Ryan