This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD32:JESD 2通道配置的最大采样频率

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD32LP, AFE58JD18, AFE58JD32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1420148/afe58jd32-max-sampling-frequency-for-jesd-2-lane-config

器件型号:AFE58JD32
主题中讨论的其他器件: AFE58JD18

工具与软件:

您好!

我想问2通道 JESD 配置在12位分辨率下的最大采样频率是多少?

此致、

Mateusz Walczak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在2车道模式8通道将在每个车道上。 下面是通道速率的计算方法;

    8 (无 ADC)* 12 (串行化因子)* 10/8 (JESD 8位至10位编码)* fs (采样频率)

    对于40MSPS、我们可以看到通道速率为4.8GBPS。 该器件支持5Gbps 通道速率、这将与41.66MHz 采样频率相对应。

    但对于较短的布线长度、我们可以将速度推至6Gbps。 数据表中包含该信息。 在这种情况下、我们可以直至看到50MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    40MSPS 是进入器件引脚的时钟、所以实际通道采样频率将是20MSPS、对吗?

    这是否也适用于 AFE58JD32LP 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是正确。 每个通道采样将是时钟频率的一半。 同样适用于   AFE58JD32LP 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 最后一个问题是、AFE58JD18和 AFE58JD32是否共享同一个 JESD204B 块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是。 它共享同一个 JESD 块。 我可以知道为什么需要此信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经有具有两个 AFE58JD18的电路板、希望设计一个使用四个 AFE58JD32或 AFE58JD32LP 的新版本。 为此、每个器件需要使用2个 JESD 通道、而不是4个通道。 我想使用我们的当前设计来测试我们可以推动 JESD204B 接口的速度达到多大程度、以便了解当我们切换到 AFE58JD32时、可能的最大采样频率是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以 明白了。