This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330DCNT 的失败市场

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1422378/defekt-of-the-tcan330dcnt

器件型号:TCAN330DCNT

工具与软件:

我们的 fild 返回值包含损坏的 TCAN330DCNT。 CANH 和 CANL 线路对 GND 的阻抗较低、并且 CAN 总线处于错误状态。 拆除器件时、其余的 CAN 总线正常工作。 ´ve 选中 ESD 保护 ESDONCAN1LT1G、但该器件仍在工作。  

从交付的1000个产品中、我们返回了10个损坏的部件。  

我们是否应该实施任何其他保护机制?

部分的 SHATEMIC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    可能会出现这样的情况:在外部二极管发生响应之前、有一个电压瞬变会激活我们的内部 ESD 结构、从而导致损坏。 添加滤波电容器、串联电阻和 CMC 等无源器件也有助于减轻电压瞬态损坏。 我们还提供具有更好集成 ESD 保护功能的新型3.3V CAN 收发器、即 TCAN34xx 系列器件。 我建议尽可能改用这些、因为它们有助于让您的设计符合未来需求。

    哪些类型的应用会看到此类 CAN 总线瞬变?

    此致、

    Eric Hackett