This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:过应力

Guru**** 2384920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1422450/ads1278-sp-overstressing

器件型号:ADS1278-SP

工具与软件:

如果对于 ADS1278WHFQ-MLS 器件、仅为 AVDD、VREFEN、VREFP 供电、而不为 DVDD、IOVDD 供电、则元件是否存在损坏或过应力风险?

 

供电域

供电输入

未供电的域

AVDD

5VA

DVDD、IOVDD

VREFEN

2.5V

 

VREFP

2.5V

 

谢谢!

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    无需担心器件可靠性;只要未驱动任何数字输入、就不会违反任何绝对最大值规格。

    AVDD 上电后、一旦 DVDD 和 IOVDD 上电、您将需要遵循数据表第10节中的指导、通过在数据首次出现后将/SYNC 引脚置为有效来复位器件。  由于未遵循建议的电源序列(DVDD->IOVDD->AVDD)、因此此步骤很有必要。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用