This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18:ADS127L18

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1422273/ads127l18-ads127l18

器件型号:ADS127L18

工具与软件:

你好

数据表的第7.4.10.1节指出:

在硬件控制模式下、不能访问状态寄存器、因此是
错误仅由 ADC_ERR 位引起。 对 ADC 进行复位或下电上电以清除 ADC_ERR。

如果/error 置为有效、则 ADS127L18是否继续工作?

或者我不需要重置下电上电器件才能使其在/error 变为 LO 后再次正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ton、

    如果设置了 ADC_ERR 标志、则 ADS127L18将继续工作。   但是、如果设置了此标志、则需要复位或下电上电以确保正确运行。  如果设置了该标志、那么许多数据表规格可能会下降很多。  仅当存在导致内部配置寄存器损坏的大型瞬变时、才会设置该标志。

    该器件仍然可以在设置标志的情况下正常工作、但在本例中、我不相信任何转换结果的准确性。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用