This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400SPO2EVM:客户需要订购 AFE4960PEVM 评估板-但他们在芬兰;也对 Python 控制感兴趣。

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960PEVM, AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1421032/afe4400spo2evm-customer-needs-to-order-afe4960pevm-evaluation-board----but-they-are-in-finland-also-interested-in-python-control

器件型号:AFE4400SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4960PEVMAFE4404

工具与软件:

致 TI 支持团队:

您好!

我们是您的授权经销商(Mouser)之一、我们的一位客户位于芬兰  

并有兴趣购买评估模块器件  AFE4960PEVM;他们需要知道是否

他们可以做到这一点以及如何提交 NDA (如果需要); 另外、他们需要做到这一点

了解此板 (或 您拥有的任何其他板)是否 将让一个控件获得实时原始信息

Python 中的无线电信号?  

您能帮助我们解决这个问题吗?  芬兰是否有可以为客户提供帮助的 TI 销售联系人

此次购买(包括 NDA)时 、或者 您能告诉我们(在美国)可以如何为他们提供帮助吗?   

最后、这款 AFE4960PEVM 评估板能否采用 Python 或任何其他?

谢谢!

(Mouser 报价编号 QF96A0C)
技术支持代表 II Dan Rapp
贸泽电子有限公司
817-804-3800 x2755 Direct |德州仪器 www.mouser.com
适用于您的最新 DesignsRegistered的最新产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    感谢您发帖。 您的客户是谁?

    购买 AFE4960PEVM 需要签订保密协议。  https://www.ti.com/drr/opn/AFE4960P-DESIGN

    我们的 GUI 基于 Python 脚本。 它允许在应用程序中流式传输数据、但不允许将数据实时导出到另一个程序。 您始终可以保存和导出采集的数据以供进一步分析。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    致 TI 支持团队:

    .

    .

    Ryan、您好!

    客户的信息如下所示;它看起来像一所位于芬兰的大学。  

    您提供的链接是否仍适用于此客户和

    它是否会提供 NDA 以供他们完成?

    .

    [根据报价申请提供客户信息]

    -------------------------------------------------------

    阿尔托大学

    联系人:NIMA Bahmani.
    电子邮件:nima.bahmani@aalto.fi
    电话:358947022277

    -------------------------------------------------------

    .

    谢谢!

    (Mouser 报价编号 QF96A0C)
    技术支持代表 II Dan Rapp
    贸泽电子有限公司
    817-804-3800 x2755 Direct |德州仪器 www.mouser.com
    适用于您的最新 DesignsRegistered的最新产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我们已直接与 Nima 离线联系、并建议使用 NDA 未涵盖的 AFE4404。 我将关闭该主题帖。 感谢您的支持。

    此致、

    Ryan