This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:存储器与基于 AMC7836的 PA 偏置电路集成

Guru**** 2587725 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7836, LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1423216/amc7836-memory-integration-with-amc7836-based-pa-biasing-circuit

器件型号:AMC7836
Thread 中讨论的其他器件: LMP92066

硬件查询类型:参考原理图和操作的可行性

您好、专家!

我们要将 AMC7836用于 GaN 高功率放大器偏置。 除此之外、我们还希望将一个基于 SPI 的外部存储器集成到电路中、从而允许偏置控制器(AMC7836)根据预编程的操作流程自动运行。 如果在系统的每个上电周期中对存储器进行编程一次、则提供此内存。 在这方面、我有一些疑问、并希望得到一些帮助:  

  1. AMC7836器件的上述操作是否可行?  因为 AMC7836看起来像是 SPI 从器件。   
  2. 上述操作的所有参考原理图(如果可用)、特别是存储器集成部件。
  3. 关于 PA 偏置电路、偏置控制器 GND 是否可以在布局中直接短接到 RF GND?  (前提是栅极具有-5V 的拐点电压、并且在漏极电压为48V 时偏置在-2.75V 左右。 栅极电压来自 AMC7836 DAC 组。  

非常感谢有关上述主题的任何帮助。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suddha:

    AMC7836是 SPI 从器件、因此仍需要控制器对器件进行编程并从非易失性存储器中提取编程值。   

    您可以考虑使用类似 LMP92066的器件吗? 该器件的通道较少、但集成了 EEPROM 存储器和闭环控制器。   您可以在生产中对器件进行编程、并在此之后自主运行。

    谢谢!

    Paul