This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:18通道3线 RTD

Guru**** 2555360 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1410522/ads124s08-18-channel-3-wire-rtd

器件型号:ADS124S08

工具与软件:

大家好!

我能否获得 18通道3线24位 RTD ADC (SPI)的参考设计

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABHAY VASHISTHA:

    有关使用低侧基准电阻和2个 IDAC 的16x 3线 RTD 的可能实现、请参阅下面的。 基本来说、您只需要几个多路复用器。

    如果您有任何其他问题、请告诉我

    我们使用我们的 ADC 为 RTD 测量提供了一些很好的配套资料、以帮助您进行潜在设计:

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 ADS124S08的采样率较低、它将影响采样数据的准确度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABHAY VASHISTHA:

    为什么低采样率会影响采样数据的准确性?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你可以检查这个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABHAY VASHISTHA:

    您能否将其包含为 PDF、以便我能够放大您原理图的每个部分? 我在该图像中看不到任何内容

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在以下 URL 中查找文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABHAY VASHISTHA:

    很遗憾、由于内部限制、我们无法访问该链接。

    您可以在 e2e 主题中发布吗? 您可以通过单击"Insert"->"Image/Video/File"(插入->影像/视频/文件)来执行此操作。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../18-CHANNEL-RTD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABHAY VASHISTHA:

    一些意见:

    • ADC 电源上没有去耦电容器。 有关所需位置和电容值、请遵循数据表中的建议
    • 在 ADC 输入滤波器上、共模电容器应比差分电容器低10倍。 现在、所有电容器具有相同的值(1500 pF)
    • 您不需要我在下图中划掉的20k 电阻器和电容器、因为 REFN 直接接地。 此外、请确保禁用 ADS124S08 REFN 缓冲器(这是默认设置)
    • 20k 电阻器似乎过大。 当您在其他所有地方使用1k Ω 时、为什么选择这个值?
    • 我在下图中圈出的1k 电阻器有什么用途?
    • 我希望复位引脚具有连接到 IOVDD 的上拉电阻器、而不是下拉电阻器。 这将使器件在上电时保持在复位状态。 只要这是预期行为、当然是好的
    • 您可以将 CLK 引脚连接至低电平以使用 ADC 内部振荡器
    • REFOUT 和 REFCOM 之间的电容器需要>= 1uF
    • 为什么多路复用器之前将 IDAC 连接与测量通道结合在一起? 除非您要设计低精度系统、否则这种方法无法正常工作

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABHAY VASHISTHA:

    一些意见:

    • ADC 电源上没有去耦电容器。 有关所需位置和电容值、请遵循数据表中的建议

                我会解决它。

          

    • 在 ADC 输入滤波器上、共模电容器应比差分电容器低10倍。 现在、所有电容器具有相同的值(1500 pF)。

                 我会解决它。

    • 您不需要我在下图中划掉的20k 电阻器和电容器、因为 REFN 直接接地。 此外、请确保禁用 ADS124S08 REFN 缓冲器(这是默认设置)。

        我将删除这个20K。

    • 20k 电阻器似乎过大。 当您在其他所有地方使用1k Ω 时、为什么选择这个值?

       好的。 1k 电阻仅用于保护其他输入端的过流。 因此、我也将为 REFP 和 REFN 保持相同的1K。

     

    • 我在下图中圈出的1k 电阻器有什么用途?

    我在 其他输入中也将其保持为与1k 相同、但我将在原理图中更新并从设计中删除它。

    • 我希望复位引脚具有连接到 IOVDD 的上拉电阻器、而不是下拉电阻器。 这将使器件在上电时保持在复位状态。 只要这是预期行为、当然是好的

               好的、我将提供上拉和上拉的跳线选择。

                 

    • 您可以将 CLK 引脚连接至低电平以使用 ADC 内部振荡器

              好的、我将通过内部和外部跳线选择来提供 CLK 功能。        

    • REFOUT 和 REFCOM 之间的电容器需要>= 1uF

                 好的、我会将电容器值替换为更高的值。

            

    • 为什么多路复用器之前将 IDAC 连接与测量通道结合在一起? 除非您要设计低精度系统、否则这种方法无法正常工作。

                 是否是 AIN4和 AIN5组合造成的?  我不明白这一点。

                 

     我已根据 以下链接中的 TI 手册(SBAA547)获取此参考设计

    www.ti.com/.../sbaa547.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABHAY VASHISTHA:

    关于 结合 IDAC 连接的最后一点评论: 我已将您的原理图重新绘制为方框图下方。 红线是 IDAC 电流、而绿线表示 AIN1和 AIN2之间第一次测量的测量路径(请注意、您还需要在 AIN2和 AIN3之间进行测量以消除引线电阻)。 可以看到、测量路径包括 IDAC 电流流过的多路复用器的导通电阻(R_ON)。 因此、R_ON 值将包含在测量中、以便 AIN1/AIN2将测量 RTD + R_LEAD + R_ON

    然而、AIN2/AIN3之间的第二次测量(未显示)应是 R_LEAD + R_ON、因此理论上、假设每个多路复用器的 R_ON 相同、误差可以消除。 R_on 参数的任何变化都可能导致错误、因此应由您自行决定是否可接受

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了你的观点,因为多路复用器的导通电阻是2.5欧姆,而电阻的平坦度是0.5欧姆。

    感谢您的指导。 要求保持开放的主题、以便我可以在未来2周内分享测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABHAY VASHISTHA:

    该主题将在30天后锁定。 当然、您可以随时启动另一个版本、我们将在该版本中为您提供支持

    -Bryan