This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:请求审核代码。

Guru**** 2946310 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1423149/ads8688-request-review-a-code

器件型号:ADS8688

工具与软件:

你(们)好

可以识别原始数据、但存在噪声。

以下是基于0v 的原始数据。



下面的代码是否错误? 我想降低噪声。

  Write_Cmd_ 8688Register (RST、DD、CHIP_SEL);

  Ms_Delay (100);

  Write_Cmd_ 8688Register (NO_OP、DD、CHIP_SEL);

  Ms_Delay (10);

//  Write_Cmd_With_Data_ 8688Register (CONT、0x00、DD、CHIP_SEL);

 

  Write_Cmd_With_Data_ 8688Register (AUTO_SEQ_EN、0xff、DD、CHIP_SEL);

  Ms_Delay (10);

//  Write_Cmd_With_Data_ 8688Register (FEATURE_SELECT、0x03、DD、CHIP_SEL);

//  Ms_Delay (10);

//  Write_Cmd_With_Data_ 8688Register (CHn_PWRDN、0x00、DD、CHIP_SEL);

//  Ms_Delay (10);

  //V8688Register Write_Cmd_With_Data_(FEATURE_SELECT、0x03);

//  Ms_Delay (10);

  Write_Cmd_With_Data_ 8688Register (CHn_0_RANGE、R5、DD、CHIP_SEL);

  Ms_Delay (10);

  Write_Cmd_With_Data_ 8688Register (CHn_1_RANGE、R5、DD、CHIP_SEL);

  Ms_Delay (10);

  Write_Cmd_With_Data_ 8688Register (CHn_2_RANGE、R5、DD、CHIP_SEL);

  Ms_Delay (10);

  Write_Cmd_With_Data_ 8688Register (CHn_3_RANGE、R5、DD、CHIP_SEL);

  Ms_Delay (10);

  Write_Cmd_With_Data_ 8688Register (CHn_4_RANGE、R5、DD、CHIP_SEL);

  Ms_Delay (10);

  Write_Cmd_With_Data_ 8688Register (CHn_5_RANGE、R5、DD、CHIP_SEL);

  Ms_Delay (10);

  Write_Cmd_With_Data_ 8688Register (CHn_6_RANGE、R5、DD、CHIP_SEL);

  Ms_Delay (10);

  Write_Cmd_With_Data_ 8688Register (CHn_7_RANGE、R5、DD、CHIP_SEL);

  Ms_Delay (10);

  //

 

  Write_Cmd_ 8688Register (AUTO_RST、DD、CHIP_SEL);

  Ms_Delay (10);

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您对 ADS8688的查询、 遗憾的是、您发送的代码片段未能很好地调试您的情况。  您发送的图形中的 X/Y 刻度是多少?  您能否提供一个原理图来显示 ADC 及其直接相关电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    感谢您的支持。


    我的客户不想泄露该电路、所以我想亲自交付它。

    请告知您的电子邮件地址或其他方式。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件已发送