This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:JMODE 21-24八位位组编号

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1422712/adc12dj5200rf-jmode-21-24-octet-number

器件型号:ADC12DJ5200RF

工具与软件:

嗨、团队:

对于我们的 JMODE21-24、八位位组编号在我们的数据表中仅为1、似乎与15位不一致、您可以帮助检查这是数据表错误还是此处的特殊理解吗?

谢谢

此致

妈呀  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mia、

    是的、应该有两个八位位组、而不是一个。 有一个15位样本+ 1位超范围信号。 这是数据表中的一个拼写错误。

    此致!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    明白了、非常感谢

    BR

    妈呀