This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:数据表没有直接指定噪声规格?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1423099/adc128s102-datasheet-does-not-spec-noise-directly

器件型号:ADC128S102

工具与软件:

您好-

我注意到、ADC128S102数据表并未直接规定噪声规格以供模拟工程师计算器 TUE 计算器使用。 或者、如果我错过了它、有人能指出吗?

我最后做的是计算给定输入电压下的 ADC 噪声。 请告诉我这是否合理。

____________________________________

对于1.65V 的输入电压、rms 值为1.167V。 SNR 73dB @ 5V VA

噪声、rms =输入电流、rms/sqrt (SNR)

         = 1.167V/sqrt (73dB)

         = 0.136V

这是否合理/似乎正确? 看起来很高。

谢谢!

-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madeline:

    SNR 定义为20*LOG_10 (满量程代码 RMS/噪声代码 RMS)

    采用代数方法、这可表示为10^(SNR/20)=满量程代码 RMS /噪声代码 RMS

    满量程代码 RMS 可通过 sqrt (2)/2 *满量程代码获得。 由于 ADC128S102是12位器件、因此满量程代码= 2^12 = 4096。 因此、RMS 代码为 sqrt (2)/2 * 4096 =  2896.309.  

     ^ ADC128S102 SNR 为73dB、使用一些代数时、我们可以得出噪声代码 RMS = 2896.309/10 μ V (73/20)。 这等于约 0.6484028 ADC 代码 RMS。 我们的噪声代码 RMS 基于满量程代码 RMS 为 0.6484028 /  2896.309、等于223.87e-6。 或者、这只是 SNR = 20*log (1/x)。 插入 ADC 的 SNR 并求解 x。 223.87e-6表示用于确定接近满量程输入时的 ADC 噪声的比例因子。 那么、对于5V 输入、我们采用 RMS。 这等于约3.536V RMS。 再乘以223.87e-6、然后您会得到791.5uV RMS 值的噪声。

    请告诉我、我是否能帮助您进一步解释这一点。 归根结底、这是对数的基本性质、我们所做的就是将满量程信号的幅度与测得的噪声进行比较、从而实现了信噪比(SNR)。

    此致、
    Joel