This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:连接晶体振荡器时、与外部 MCU 进行 SPI 通信

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1417683/ads131m06-spi-communication-with-an-external-mcu-when-a-crystal-oscillator-is-connected

器件型号:ADS131M06

工具与软件:

您好!

我对数据表8.3.5中的说明有疑问。

如果8.192MHz 晶体振荡器连接到电源时钟、则外部 MCU 和 ADC 将异步执行 SPI 通信。

是否会因此而产生任何不便(例如数据丢失)?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请参阅以下文章中有关 ADS131M0x ADC 上 SCLK 和主时钟的说明:

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    我了解时钟同步的重要性。 我又收到一个问题。

    我计划使用内部稳压器作为 REF 电压、但可以将 REFIN 端子保持开路吗? 我不打算使用电流检测功能、但是否需要连接电容器或其他东西?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

     在 REFIN 引脚上安装外部电容器可以提高噪声性能(对噪声进行带限)、但噪声改善不会太显著、并且添加外部电容器会使启动速度变慢、 因此、 如果该 ADC 的 REFIN 引脚上没有电容器、就可以满足要求。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的评论。 我还想确认一件事、这是肯定的。

    当增益= 1时、差分输入 Vp-PM= Vn±1.2V 是满量程、差分一侧为±600mV。 换句话说、Vp 和 Vn 的输入范围是±600mVp-p 我的上述理解是否正确?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您的理解几乎是正确的、但可以说 Vp 和 Vn 上的输入范围为 ±600mVpk、或1.2V 峰峰值、请参阅 下图中的术语定义:

    BR、

    戴尔