This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8830:200ºC μ A 工作温度的 DAC

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1423856/dac8830-dac-of-200oc-operating-temperature

器件型号:DAC8830

工具与软件:

你(们)好、


我正在寻找一个 DAC、例如连接的 DAC (DAC8830)、但最高工作温度为200ºC μ A。 我没有找到任何东西、也不知道是否有在开发中。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:  

    我们大多数器件的最高额定温度为125C 是指我们可以保证电气规格不超过125°C。  

    这些器件的最高结温为150°C。 否则、您可能会损坏设备。

    我们目前没有任何超过该额定值的器件、也没有计划的器件。 您的应用是什么?  

    此致!

    Katlynne Jones