This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8867:具有双极性的备选 ADC、差分输入范围

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8867, ADS8317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1423815/ads8867-alternative-adc-with-bipolar-differential-input-range

器件型号:ADS8867
主题中讨论的其他器件: ADS8317

工具与软件:

大家好!

我发现了 ADS8867、因为除了双极输入范围、它几乎完全符合我的要求。 有人知道其他支持双极输入并符合我的其他要求的 IC 吗? 我感谢您提供任何提示或建议。 基本上、如果具有双极输入范围、ADS8867将是我的应用的理想选择。

我的要求为:

  • 单通道
  • +-2V 双极输入范围
  • 差分输入
  • 理想情况下为16位分辨率或更高
  • 可由+-3V 电源(电池)供电
  • 至少100kSps
  • 直接串行接口(与 SPI 或 SPI 兼容、如 ADS8867)

提前感谢、祝您愉快

-丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的提问! 环顾四周、ADS8317可能是不错的选择。 如果它不能满足您的需求、请告诉我、我还可以提供其他一些替代产品。

    此致、  

    Samiha