This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:具有 ESP 32的 DAC 8760接口

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1419161/dac8760-dac-8760-interface-with-esp-32

器件型号:DAC8760

工具与软件:

大家好!

我一直在尝试将 DAC8760连接到 ESP 32、以便测试 DAC 以便在我们的电路中实施。

我采用了以下连接-

MOSI (GPIO23)- DIN  

MISO (GPIO19)- SD0  

SCLK (GPIO18)- SCLK

CS (GPIO05)- LATCH

我为 AVDD 引脚提供了+24V 电压、并为接地提供了-24V 电压、ESP 和 DAC 的两个接地引脚均已连接。  
我尝试了使用以下代码  

#include <SPI.h>

#define MOSI_PIN 23   // GPIO23 for MOSI
#define SCLK_PIN 18   // GPIO18 for SCLK
#define CS_PIN   5    // GPIO5 for CS (Chip Select)
#define MISO_PIN 19   // GPIO19 for MISO

// DAC8760 register addresses
#define DAC_WRITE_CR     0x02  // Control Register address
#define DAC_READ_STATUS  0x05  // Status Register address

// Initialize SPI and DAC
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  
  // Set up SPI pins
  SPI.begin(SCLK_PIN, MISO_PIN, MOSI_PIN, CS_PIN);
  
  // Initialize DAC8760
  pinMode(CS_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(CS_PIN, HIGH);
  
  // Send initialization commands to DAC8760
  dac8760Init();
}

void loop() {
  // Read status register to check initialization status
  uint8_t status = readDACStatus();
  Serial.print("DAC Status: ");
  Serial.println(status, HEX);
  
  delay(1000); // Check status every 1 second
}

// Function to initialize the DAC8760
void dac8760Init() {
  // Write to Control Register (Configure DAC for current output 4-20 mA)
  // Data to write: Bit 15 (DAC Enable) = 1, Bit 13-11 (Output Range) = 100 for 4-20 mA
  digitalWrite(CS_PIN, LOW);    // Select DAC
  SPI.transfer(DAC_WRITE_CR);   // Send command to write to Control Register
  SPI.transfer(0xA0);           // High byte: 0xA0 (DAC Enable, 4-20mA output range)
  SPI.transfer(0x00);           // Low byte: 0x00 (No additional configurations in low byte)
  digitalWrite(CS_PIN, HIGH);   // Deselect DAC

  // Optionally, you could write again for different configurations (e.g., for voltage output)
  // This example configures for 4-20mA current output
}

// Function to read DAC status register
uint8_t readDACStatus() {
  uint8_t status;

  digitalWrite(CS_PIN, LOW);    // Select DAC
  SPI.transfer(DAC_READ_STATUS | 0x80); // Send command to read status register (with MSB = 1 for read)
  status = SPI.transfer(0x00);  // Receive status byte
  digitalWrite(CS_PIN, HIGH);   // Deselect DAC
  
  return status;
}
 
我无法 同时接收4 -20 mA 输出和电压输出。 我还检查了内部基准电压、结果证明该电压是稳定的5V。 有什么我丢失的东西吗?


提前感谢您。

此致、

Abisheik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abisheik:

    您是否能够提供电路原理图?

    使用逻辑分析仪或示波器测量 SPI 信号来验证数字逻辑也非常有用。

    谢谢!
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有添加任何滤波器、因为这只是为了检查 DAC 的工作情况的测试、我提供了电压并使用上述引脚连接 ESP。  

    对迟交答复表示歉意。 如果需要添加所有筛选器进行检查、请告知我。 我最初的计划是检查输出、然后再设法在原理图中添加滤波器。

    谢谢。此致、

    Abisheik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abisheik:

    您能否分享您正在使用的当前原理图? 以及向器件写入 SPO 的逻辑分析仪屏幕截图或示波器快照?

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abisheik,

    逻辑分析仪图非常重要、只是要查看进入器件的数字通信。 您可能 还需要使用 SDO 来读回寄存器、以了解通信正常。

    有一件我不明白的事情是您在 AVDD 上有+24V 电压、在器件的接地引脚上有-24V GND 电压? 如果 AVDD 至 GND 大于40V、则我认为器件过压。 从 AVDD 到 GND 或从 AVDD 到 AVSS 的最大电压为40V。  

    Joseph Wu