This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3562:未使用的 REFBUF 和 VCOM 引脚

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1423499/adc3562-unused-refbuf-and-vcom-pins

器件型号:ADC3562

工具与软件:

团队成员、您好!

如果我不使用 REFBUF 和 VCOM 引脚、该怎么办?

我可以让它们保持悬空吗?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许启生

    客户想要使用什么作为电压基准? 请参阅下表。 通过10k 上拉电阻将该引脚拉至1.8V 将使用通过 VREF 引脚提供的外部1.6V 电压基准。 如果要使用1.2V 基准、则为此 REFBUF 引脚提供1.2V 基准。 如果要使用内部基准、则分别通过10k Ω 差分时钟和单端时钟选项提供0.6V 信号或下拉至 GND。

    如果客户在更大的系统中使用该芯片的多个、并希望确保所有这些芯片上的基准电压是共用的、那么使用其中一个外部基准选项可以确保这一点。 如果这是客户电路板上的单个 ADC3562、则内部基准最简单、并且不需要外部1.6V 或1.2V 精密基准。

    我猜 VCOM 是 VCM 输出引脚的拼写错误? 如果是、如果不驱动上游差分放大器的共模输入、建议将一个0.1uF 电容器连接到 GND。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase-San:

    谢谢您的详细回答!

    很抱歉、在数据表中遗漏了该内容。

    此致、
    Kei Kuwahara