This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:UCC24624DR

Guru**** 2507965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1401837/ucc24624-ucc24624dr

器件型号:UCC24624

工具与软件:

请分享此器件  UCC24624DR 的材料声明报告  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anitha、您好!

    您可以在此处下载 TI 器件的材料成分: https://www.ti.com/materialcontent/en/search?partType=tiPartNumber&partNumber=ucc24624

    我希望这能解答您的问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已检查、但对于此器件 、UCC24624DR 显示为"此器件无材料成分"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anitha、您好!

    您是否单击此处的下载:

    为防止这对您不起作用、我已附加该文件。

    e2e.ti.com/.../UCC24624DR.pdf

    这是您要找的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您共享的文档具有合规性测试数据、而不是材料声明。

    在您共享的链接中、如果您发现器件型号附近有一个星号、根据"注释"信息、我们应该联系客户支持部门进行材料声明。

    我们之前提到的技术支持案例现在已禁用、是否有其他方法可以联系客户服务?

    此致、

    Vignesh Kulasekaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    我将在我们的产品工程团队中循环提供帮助。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    您有更新吗?

    此致、

    Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    点击下载即可看到材料成分表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    我在前面已经解答过这一点。

    如果我点击"Download"、显示没有适用于此器件的材料成分。

    TI 的任何人可以指导我获得合适的技术支持吗? 我发现我们无法找到在线聊天、也无法提出技术问题。

    此致、

    Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请打开文件、并告知我们是否有任何缺失。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    我一直在告诉材料声明不可用。

    请检查器件型号后的*。 再往下是一条注释、*表示没有可用的材料成分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以点击右侧"限用化学品测试报告"下的"下载"吗? 这会足够好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一份化学品测试报告。 化学品测试报告和我认为材料成分之间存在巨大差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请以 TI 客户服务为官方渠道、提交申请。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    官方客户服务渠道不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处提交 TT。

    https://www.ti.com/info/customer-support.html