This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018:采样通道未对齐

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1422942/ads1018-sampling-channel-is-misaligned

器件型号:ADS1018

工具与软件:

采样通道未对齐、这起初是正常的、但一段时间后、通道的读数会令人困惑、在读取通道1时会读取通道2的值。

需要检查哪些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    "采样通道未对齐"和"一段时间后通道读数混乱"究竟是什么意思?

    您是否是说在写入配置寄存器以选择不同的多路复用器设置时、当您读取新数据时、它仍属于之前的配置?  

    您如何确定 ADC 转换结果与先前的多路复用器设置相对应、而不是与当前的多路复用器设置相对应? 输入信号是否不同、这就是确定 ADC 转换与先前通道配置的方式。

    您是在连续模式还是单次模式下操作器件?

    在多路复用器之间循环时、最好使用单次模式。  主要原因是、在连续模式下运行时、如果已经有正在进行的转换、则在转换结束之前不会进行新配置。  这将需要丢弃多路复用器变化后的下一次转换、以便转换结果对所需的多路复用器输入有效。  

    我建议在从不同通道获取 ADC 读数时使用单次模式。  

    在单次模式下、多路复用器变化和转换读取可以同时发生。  确定转换已完成后、可以写入新配置、转换开始的同时读取先前的转换结果、因为 SPI 通信是全双工的。  对于这种用例、无需抛出无效转换

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用单次触发模式。

    ADS1018我们使用四个通道、使用多路复用器多路复用器开关、使用单次模式、数据速率为3300sps、在主循环中每个通道首先写入配置寄存器值、延迟1ms、然后再次读取。 延迟1ms。 下一个主循环读取和写入第二个通道。 读取/写入数据是由 HAL 库提供的 HAL_SPI_TransmitReceive 函数。

    但是、自第一个通道正确采样经过一段时间(秒或几十秒)后、第一个通道的读数不正确、读取第二个通道的值。

    您能提供一些建议吗、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    所以对于不同的多路复用器配置、是否可以同时运行单独的循环?

    最好是使用一个多路复用器设置、然后在准备好时读取该设置的 ADC 转换结果、再设置下一个多路复用器设置、在准备好时对该设置执行 ADC 转换读取、然后设置下一个多路复用器设置等等、而不是使用单独的环路(如果我理解正确)时序可能相互干扰。

    您是否能够提供与器件进行 SPI 数字通信的逻辑分析仪捕获?

    这将有助于验证您实际上写入和读取器件的内容以及顺序、从而验证配置是否设置正确并且 ADC 读数是否按所需顺序正确。

    此致、

    天使