This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:CCS 中 ADS1120的示例代码。

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120, LP-MSPM0G3507, SYSCONFIG, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1423508/ads1120-example-code-for-ads1120-in-ccs

器件型号:ADS1120
主题中讨论的其他器件: LP-MSPM0G3507SysConfigMSPM0G3507

工具与软件:

您好!

有人知道 ADS1120的任何示例代码+库吗? 我有 LP-MSPM0G3507、我使用 CCS  版本:12.8。

我在 产品文件夹的"设计和开发"部分下找到了 ADS1120的示例代码:
https://www.ti.com/product/ADS1120#software-development

但这是我´m 的n´t。

谢谢你

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    这是 ADS1120唯一可用的示例代码。

    尽管示例代码是为 MSP430开发的、但是.c 文件中的函数(例如 ReadRegister、WriteRegister、ReadData 等)和命令/寄存器定义(.h 文件中的宏)与所使用的微控制器无关。

    您只需使用 CCS 中的 SysConfig 工具来配置  MSPM0G3507 Launchpad 上的 SPI 外设、并使用 driverlib 函数(例如  DL_SPI_transmitData8、 DL_SPI_receiveData8等)通过 SPI 端口发送和接收数据并与 ADS1120进行通信。

    ADS1120数据表显示了有关如何读取和写入 ADS1120寄存器以配置器件和通过 SPI 读取数据的详细说明:

    您还可以通过 Resource Explorer 访问 MSPM0 Academy、了解使用 MSPM0G3507  LaunchPad 的其他 SPI 代码示例:

    SPI 简介实验

    此致、

    天使