This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:ADS1278EVM-PDK 参考电路

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: REF6025, ADS1278EVM-PDK, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1423142/ads1278evm-pdk-ads1278evm-pdk-reference-circuit

器件型号:ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1278REF5025、REF6025

工具与软件:

尊敬的 TI:

在您的 ADS1278EVM-PDK 应用手册(SBAU436A、第9页)中、我注意到您在使用 REF5025AIDGKT 基准、之后是缓冲放大器、用于向 ADS1278基准输入提供电流和一些低通滤波。

在 ADS1278数据表中、第38/52页表明 REF5025AIDGKT 基准直接连接到 ADS1278基准输入。  我的计算表明、REF5025AIDGKT 基准可在所有工作条件下以最小 Zeff =(5.2kOhm / 8通道)= 650欧姆为 ADS1278基准提供足够的电流。

您能否告诉我您为何在 ADS1278EVM-PDG 应用手册(SBAU436A 第9页)中添加缓冲放大器?  如果有理由缓冲此基准、我希望尽可能减少电路板旋转。

我注意到 TI REF5025在直流/直流转换器的典型开关频率下 PSRR 较差。  这是原因吗?

谢谢!

-丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您可以使用 REF5025直接驱动 ADS1278的基准输入、但失真会高于该器件的数据表规格。  在某种程度上取决于电路板的布局。  如果 REF5025只需要驱动单个 ADS1278基准输入、并将其放置在尽可能靠近电路板上的 ADS1278的位置、则整体性能仍应非常好。

    通常、ADS1278用于多通道系统(>8个通道)、在这种情况下、最好使用缓冲器、这是我们在 EVM 上包含该缓冲器的另一个原因。

    REF5025可以轻松驱动平均输入电流、这相当于650Ohm 负载(27MHz)、但实际输入电流则源自开关电容器。  外部基准电容器将提供大部分动态电流、但不是全部动态电流。  剩余的高频电流需要来自基准、在这种情况下、需要快速响应放大器以实现最佳性能。

    如果您希望最大限度地减少电路板空间和组件数量、可以选择 REF6025。  该基准包括快速响应放大器、可直接驱动 ADS1278、并满足27MHz 的完整器件规格。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    谢谢你。  是的、我采用了一个 REF5025 / ADS1278进行设计、但我不知道 REF5025无法足够快地提供电流脉冲。  我的电路板面积很小、因此 REF6025是个有趣的想法、尽管我看到输出额定值为4mA、这非常接近 ADS1278所需的最大电流(2.5V / 650欧姆)。  我不愿意从 REF5025更改为 REF6025、因为如果我使用 REF6025、电流几乎没有降额因子、因此无论如何都需要一个电流缓冲器。

    谢谢

    -DM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    行。 请记住、基准电流随时钟频率(更具体地说是调制器频率)而变化。  等效650ohm 输入电阻仅在高速或高分辨率模式(f-CLK=ROM 27MHz)下有效、其中调制器以 f-CLK/4运行。  如果使用较低的时钟频率或导致较低调制器时钟频率的不同速度模式、则输入基准电流也会按比例降低。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会听从您的意见、将 REF5025替换为 REF6025。  我们没有以最大值运行。 调整。