This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80516:上电时的 DAC 输出值

Guru**** 2969760 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1421610/dac80516-dac-output-value-when-powering-up

器件型号:DAC80516

工具与软件:

嗨、团队:

1.上电前可以知道 DAC 输出值吗?

2.可以知道在为器件上电时的 DAC 输出值(AVDD 或 VIO 低于建议的最小运行值(至少200mV))吗?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    DAC 缓冲器和内部基准在启动时被禁用。 DAC 保持在0V。 DAC 在启动期间通常会出现25mV 的干扰。  

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    感谢您的答复。 我可以问你一个附加的问题吗?

    在启动期间、当 RESET 引脚保持低电平时会发生什么情况? 是否也会发生干扰?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamato-San:

    RESET 引脚的状态不会更改启动时的行为。 干扰取决于电压斜升的速度-较快的斜坡会出现较高的干扰、较慢的斜坡会出现较低的干扰。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin-San:

    感谢您的答复。 我了解 DAC80516输出在启动期间的行为。 我可以再问您一个问题吗?

    DAC80516是否具有生成 DAC80516 Hi-Z (Open)输出的函数? 目前、启动期间的毛刺脉冲是客户应用程序的问题、所以我的客户希望 DAC80516的输出在启动时为零。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamato-San:

    之所以会出现干扰、是因为 DAC 输出将跟随电源、直到上电复位电路可以将 DAC 输出拉至0V。 器件中没有可以防止这种情况的模式。 客户可以考虑使用输出滤波器来抑制干扰。  

    此致!

    Katlynne