This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18:硬件编程中的模拟输入范围是多少

Guru**** 2813645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1424089/ads127l18-what-is-the-analog-input-range-in-hardware-programming

器件型号:ADS127L18

工具与软件:

您好!

我反复查看了数据表、仍然对模拟输入范围感到困惑。

我想使用硬件编程。

我理解在硬件模式下、ADC 被强制进入高基准范围。

另外、我读到、在高基准范围内、ADC 被强制为+/-VREF (所以+/-2VREF 不可能)。

因此、在硬件编程模式下、ADC 始终处于高基准范围和+/-VREF 范围。

我在 EVM 手册的图2-1中找到了右下角曲线、单端5V pp、偏移为2.5V。 但如果是 +/-REF 或+/-2VREF、则不能。

我需要 一个-2.048V 至+2.048V (4.096V pp)的范围大约为+2.5V。

是否需要2.048V 或4.096V 的 VREF+?

(Vref- 连接至 AVSS)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ton、

    基准范围仅适用于所用基准的值。  在高基准范围内、基准电压可在1V 至整个模拟电源电压范围内。  基准的值决定了 ADC 的满量程差分输入范围、或 AINP 和 AINN 输入之间的电压差。  指定的范围是 Vref、这意味着峰峰值输入范围将为 Vref。

    如果使用 SPI 模式并将输入范围设置为+/-2Vref、则峰峰值输入范围将为4 ×Vref。

    在本例中、您需要-2.048V 至+2.048V 的范围、或4.096Vpp、因此在本例中、Vref 应等于2.048V。

    如果您使用与 EVM 类似的全差分放大器(FDA)、则+2.5V 左右+/-2.048V 的单端输入将直接由 FDA 转换为全差分输出。  FDA 的正输入是您的输入信号、负输入应设置为+2.5V。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用