This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:能否使用 ADS1231 EVM 板通过微控制器进行数据采集?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231, ADS1231REF, MSP430F449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1423801/ads1231-can-i-use-ads1231-evm-board-for-data-acquisition-through-my-microcontroller

器件型号:ADS1231
主题中讨论的其他器件: MSP430F449

工具与软件:

我将使用 ADS1231 EVM 参考板通过 EVM 板中提及的 DOUT 和 SCLK 测试点进行数据采集。 EVM 参考板图片上的红色泡泡中列出了测试点。

我是否可以执行此操作?

如果可能、那么我该如何做到这一点。 我使用 RL78-I1B 作为我的微控制器。

等待一个富有成果的反应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh:

    是的、您应该能够使用控制器板上的这些连接。  除了 SCLK 和 DOUT、您还需要设置 SPEED 和 PDWN 引脚。  需要将 PWDN 拉高以为 ADC 上电、而 SPEED 高电平将数据速率设置为80sps、SPEED 低电平将数据速率设置为10sps。

    由于这些引脚连接到 ADS1231REF 电路板上的 MSP430F449 MCU、所有这些都是 MSP430的输出(DOUT 除外)、因此您需要将 ADS1231REF 板上的 MSP430保持在复位状态、以强制这些引脚进入高阻态。  这将允许您的外部 MCU 控制这些信号。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用