This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118-Q1:时基故障率值

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1424802/ads1118-q1-fit-rate-value

器件型号:ADS1118-Q1
Thread 中讨论的其他器件:ADS1148-Q1

工具与软件:

您好!
是否有可能根据我的任务配置生成定制的拟合率值?
我不想在这里发布任务简介、但会通过下午发送。
标准 IEC 62380值不适合我的应用。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    非常感谢您联系您的请求。 我应该能够根据您的任务剖面重新计算时基故障率。
    我可以使用您在 myTI 帐户个人资料中提供的电子邮件地址通过电子邮件与您联系吗?

    我们还可以在此处从另一篇帖子讨论您的 ADS1148-Q1请求。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joachim、您好!
    是、使用 myTI 帐户的电子邮件地址
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好吗?

    您将很快通过电子邮件收到我的回复。

    此致、
    Joachim Wuerker