This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8904B:LDO 电压高于预期(3、5V、而不是2、85)

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1423818/ads8904b-ldo-voltage-higher-than-supposed-3-5v-instead-of-2-85

器件型号:ADS8904B

工具与软件:

您好!

我正在成功的设计中使用 ADS8904、但 我刚刚意识到去耦引脚的电压远高于数据表中应该达到的电压(2、85V)。

尽管电压更高、但99%的电路板正常工作、没有任何问题。 我发现两块板 不工作,这些有一个甚至更高的电压在这个引脚(3,6V ).

我在做什么错?

谢谢。此致、
Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    感谢您的提问。 真有意思。 RVDD 保持稳定在5V 吗? 此外、是否可以根据电源建议部分和数据表中的图120、在 RVDD 与 GND 以及 DVDD 和 GND 之间放置10uF 电容器?  

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:  

    在 RVDD 和 GND 之间有一个10µF 电容器、在 DVDD 和 GND 之间有一个100uF 的电容器、它只是在我发布的屏幕截图中没有显示(抱歉)。  

    5V 电压可在工作板和不工作板上保持稳定。  

    关于这两个电路板、它们不起作用(LDO 电压3、6V)还有一点:当我在去耦引脚上放置10k 下拉电阻时、电压会下降至3、4V、ADC 工作 稳定。 但不建议在数据表中这样做!?  

    此致、
    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:  

    我刚才发现了问题:元件放置有故障:1µF 只有1nF、因此 LDO 不稳定。 我不使用高采样率、因此1nF 显然足以满足大多数电路板的需求。  

    感谢您的帮助和此致、
    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    感谢您的分享! 很高兴听到您的问题已解决。

    此致、

    Samiha