This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681EVM-PDK:所以

Guru**** 2968570 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8699, ADS8681, ADS8681W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1418521/ads8681evm-pdk-so

器件型号:ADS8681EVM-PDK

工具与软件:

你(们)好

问题1:

我完成了 ADS8681EVM 并测试了 EVB、另一个计划是确定 ADS8699的性能。

我可以将 ADS8699扩展到 ADS8681EVM 吗?

ADS8681、ADS8699只有位不同?

问题2:

更改 IC 后、 是否需要修改任何固件或硬件?

问题3.

我添加交流耦合、对吗? 如下图所示

 :

问题4:

  1. 以下是 ADS8699的带宽、我可以调整带宽吗?

     2.如何保持15kHz 的 保持,没有 衰减

问题 5:

5.如果您有任何带宽比 ADS8699宽的解决方案、则其他解决方案是相同的

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    A1和2.)  是的、您可以换出 ADS8681为 ADS8699、但 SW 和 GUI 只配置为16位数据。  我将进行检查、但我认为我们的 GUI 版本不支持18位。   

    A3)您正在考虑的电压范围是多少?  您为何要寻找交流耦合输入?

    A4和5)否、不能调整内部 LPF 频率、它固定为15kHz。  近期发布的 ADS8681W 具有更宽的带宽(450kHz) LPF (也是固定的)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A3)您正在考虑的电压范围是多少?  您为何要寻找交流耦合输入?

    输入范围:+/-10V 和+/-2.5V、  

    具有直流偏移、我们想串联到电容器以降低直流 值

    添加电容后、 它是否会导致 ADC 采样误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不会影响 ADC 采样。  您不需要在 AIN_GND 侧添加电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    当我移除 ADIN_GND 中的 CAP 时、我将获得偏移值、  

    如果在 ADIN_P 和 ADIN_GND 中添加电容器、则偏移为零

    您是否为我提供了交流耦合指南?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我对交流耦合没有任何具体说明。  如果将电容添加到 AIN_N 即可获得所需结果、则可将其保留在电路中。