This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1259-Q1:SPI 引脚的脉冲耐受

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1259-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1425168/ads1259-q1-pulse-withstand-of-the-spi-pins

器件型号:ADS1259-Q1

工具与软件:

您好!

我将  ADS1259-Q1用于高压电池应用、并注意到 当接触器闭合时、UC 和 ADS1259-Q1之间的 SPI 上会出现一些电压尖峰、这似乎与接触器反弹和浪涌电流有关。  

中的脉冲在正反两个方向上都出现、它们的振幅各不相同、但我能够测量的最高振幅介于20V 和25V 之间(也可以是正振幅和负振幅)、并在400ns 到1.6us 之间。 我添加了所测量到的最长正尖峰之一的图片。 x 轴是示波器样本的数量、其中每个样本相隔400ns、因此展示的脉冲为4个样本长、转换为16us。

我在距离 ADC 芯片引脚1cm 或2cm 的位置测量了脉冲、因此中间有一些 PCB 轨道、但没有其他东西。  

问题是 ADC 芯片的输入引脚是否可以承受这些尖峰。 这些脉冲不频繁、但在每个接触器闭合时会出现更多的脉冲、可能高达20000次。  

提前感谢您的回答

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcell Murgas:

    我们无法肯定地说 ADC 会因这些尖峰而损坏、但这是可以实现的。 当然、这违反了 ADC 数据表的绝对最大参数、因此 ADC 可能会继续运行、但性能将 超出数据表规格。 再次,没有办法确定,但它是一个明显的可能性

    因此、我不建议这样离开您的系统、您需要找到某种方法来减少这些尖峰到达 ADC。 ESD 或 TVS 二极管应有助于考虑这些脉冲的短持续时间

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您是指肖特基二极管、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcell Murgas:

    当然这是好的

    -Bryan