This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7263:同步采样 ADC

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7263, ADS7854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1425094/ads7263-simultaneous-sampling-adc

器件型号:ADS7263

工具与软件:

尊敬的团队:  

我的客户想要找到满足以下条件的合适器件。  

我 认为 ADS7263是不错的选择、但客户想要没有输入多路复用器的4通道 ADC。 是否有任何器件能够满足以下条件?  

最小14位分辨率。  

- 4通道差动输入

- SPI 接口   

-温度-40 ~ 125.  

- 最小1Msps 采样率  

请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dino、  

    1. 您知道客户不希望使用输入多路复用器的原因吗? 或者终端产品将是什么类型?
    2. 客户是否需要4个渠道、或者他们是否计划使用1个以上的设备创建更多渠道?
      1. 如果他们总共只需要4个通道、那么他们是否可以改用2个双通道器件?
      2. 或者具有4个以上的通道、例如8通道或16通道器件是可以接受的?

    至于符合这些标准的器件、ADS7263是更好的选择之一、但它实现了多路复用。  

    如果没有输入多路复用器、下一个最佳解决方案将是2个双通道器件、在这种情况下、我的建议是 ADS7851 或 ADS7854 。  

    通过一些升级、还有其他具有更高采样速度 (3MSPS)和类似或更佳分辨率(分别为14位/16位)的双通道选项: ADS9234R 或 ADS9244R

    如果需要更多的升级并且通道数超过4个是可接受的、则会推出一款新器件、即 ADS9813。 此器件是一款具有集成 AFE 的18位、8通道、2MSPS/通道器件。  

    此致、  

    Yolanda