This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:ADC 被提升

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1424794/ads1118-the-adc-promoted

器件型号:ADS1118

工具与软件:

您好!

我们需要为单次采样和规格选择 ADC。 申请如下:

1、输入电压范围-100mV ~ 100mV ;

2.温度 精度为+/- 0.05%;

3. 2个通道的总 响应时间小于10ms(2*(采样时间+转换时间+ SPI 通讯时间)小于10ms);

我们在 ADS1118中搜索该 器件很适合我们的要求 、但电压范围是±0.256V (最小值) 、它可能不适合-100mV ~ 100mV 的输入电压、

您能帮助我们针对此申请将另一个 ADC 升级吗、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    -100mV ~ 100mV 在±0.256电压范围内。

    此器件应该适合您的应用。

    此致、

    天使