This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:功能安全详细信息

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S055, DAC8760, AFE88201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1424470/dac8760-functional-safety-details

器件型号:DAC8760
主题中讨论的其他器件:DAC161S055AFE88201

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的一位客户正在寻找具有功能安全功能的 DAC。 它们的导通时间为零 DAC8760和 DAC161S055。 这些 DAC 是否能够实现功能安全?

如果不是、有哪些选择?

此致

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitesh、


    此时、我们在 DAC 中考虑用于功能安全的器件很少。 功能安全分为三类:功能安全型(最低)、功能安全质量管理型和功能安全合规型(最高)。 您可以在此处找到说明:

    https://www.ti.com/technologies/functional-safety.html

    对于功能安全型、TI 提供功能安全时基故障率计算以及失效模式分布(FMD)和/或引脚 FMA。 借助这些数据、客户可以根据对器件运行的分析自行计算功能安全等级。

    对于功能安全质量管理型、TI 也提供了更多信息、包括 FMEDA (失效模式影响和诊断分析)和功能安全手册。 这些文档详细介绍了器件的内部工作情况以及可能出现的潜在故障。

    对于功能安全合规型、器件设计是通过功能安全流程完成的、考虑器件的失效、检查和恢复。 对于符合功能安全标准的器件、该器件还包含故障树分析(FTA)和功能安全产品证书。

    目前、没有功能安全质量管理型或功能安全合规型 DAC 器件。 数量有限的提供功能安全型器件。 您可以在此处看到这些内容:

    https://www.ti.com/technologies/functional-safety/products.html#-5=Data%20converters&-3=Precision%20DACs%20(%E2%89%A410%20MSPS)&

    在这些器件中、AFE88201可能是最接近的器件、但其输出电压范围受到限制。 若要获得更高的输出电压或电流输出范围、您需要构建外部输出缓冲器。 然而、该器件在设计上更多地用于传感器变送器、而不是用于模拟输出。  

    Joseph Wu