This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDS39RFS10:1Gbps JESD204B、具有标准 LVDS SerDes 或基于 DDS 的 IQ 调制

Guru**** 2451380 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39RFS12, DAC39RFS10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1424271/dds39rfs10-1-gbps-jesd204b-with-standard-lvds-serdes-or-dds-based-iq-modulation

Thread 中讨论的其他器件:DAC39RFS10、DAC39RFS12

工具与软件:

需要非常少的信号 BW (不超过2 MHz)、只需  将载波放置在高达6GHz 的任何位置。 我看到该器件具有256倍内插、因此这可能吗:

  • 两个通道上的50 MHz I/Q 数据
  • 编码后、每通道1Gbps (50 *(16+4))
  • 50 * 256 = 12800 MHz DUC 输出

现在、围绕 JMODE 和内插速率(7.4.2 JESD204C 接口模式)似乎存在许多限制、这是一个令人困惑的表。 因此、无论有何限制、我需要进行哪些设置:使用尽可能低的串行比特率(Fbit)、有限的通道和 TX 端最简单的串行化。 我计划使用支持 MIPI 的 LVDS 串行器/解串器发送器(支持8b/10b 编码)来实现它。  FPGA 和 DAC 将使用锁定的相同时钟源/频率运行。 无扰频器、希望没有多通道同步、没有跨器件同步或任何其他相位同步特性。

除此之外、我还对具有快速4位 SPI 的 DDS 模式很好奇。 我们是否可以使用 NCO +多个 DUC 实现任意调制? 将低采样率 IQ 数据转换为... 借助绑定多个 DUC 输出的频率、相位和振幅调制、实现任何可能的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    因为您已经说明了一个相当复杂的标准要使用。 请注意、该 DAC 只有 JESD 模式、不使用 LVDS 输入模式。  似乎您需要使用8b10b 编码、所以我们将继续使用这些编码。  

    首先、您需要设置 DAC 更新速率(FDAC)。 这是您为 DAC 提供的时钟。 DAC39RFS10的运行速率可达10.24GSPS (Fdac = 10.24GHz、DAC39RFS12的运行速率可达12GSPS (12GHz)。  

    由于您提到了 DAC39RFS10、我们将从该设备的最大 Fdac 开始(10.24GSPS)。  

    您说的是50MHz I/Q 带宽、所以我假设您的意思是-50MHz、即上变频之前的总100MHz 带宽。  

    在10.24GSPS 时、您可以通过内插64来获得160MSPS 的输入数据。 内插滤波器具有80%的通带、因此在160MSPS 时、您将获得有效带宽的128MHz (- 64MHz)。  

    这将允许您使用 JMODE4和 JMODE5。 JMODE4将在3.2Gbps 下使用2个通道、JMODE5将在6.4Gbps 下使用1个通道。 这些速率都是经过编码后的速率。  

    此致、  

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、较高的内插率(128,256)只有助于每通道推送更多流、不能降低输入 BW /数据速率。  我认为可以在数据表中添加一个规格/说明:最小输入 BW = Fdac/64、因此我们可以得出相同的结论、而无需复杂的串行器/解串器计算。  其中提到最小 Fserdes 为 781.25Mbps、从而在64倍速率下实现最小 Fdac 为2.5GSPS (当 需要 JESD 时)。

    我确实是说50 MHz BW 或+/MSPS、160 - 25 MHz 是 3.2倍 。 所以、这不是我们应用的选项。

    我是否应该为 DDS 模式可行性单独发布一篇文章、是否有任何应用手册详细介绍了仅使用 NCO +多 DUC 的调制可能性?