This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:是否可以在上电后更改 I2C 地址?

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1424372/ads7828-any-way-to-change-i2c-address-after-power-on

器件型号:ADS7828

工具与软件:

您好!

 是否可以在上电后更改 I2C 地址? ADS7828地址是否仅在通电开始时确定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    ADS7828的地址引脚在上电时被锁存。  我很好奇、您为什么需要/需要在上电后更改地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于地址电源轨时序较晚、因此进行了错误的地址检测。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    这两个地址引脚通常固定为 GND 或 Vdd、您是否尝试通过 GPIO 引脚控制它们?