This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:关于 PCB 板的阻抗匹配

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1425766/ads1299-regarding-the-impedance-matching-of-pcb-boards

器件型号:ADS1299

工具与软件:

我计划使用 ADS1299设计用于收集 EEG 信号的 PCB 采集板。 我想知道 ADS1299电极和通道引脚之间的阻抗、以及其他地方的阻抗。 我的主要目标是实现阻抗匹配。 根据所需的阻抗设计 PCB 布线参数、如线宽和铜厚度。 那么、如何确定 ADS1299所需的阻抗。例如、下面 ADS1299EEG-FE 设计手册中的 PCB 电路板图的阻抗是多少? 线宽是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Di、

    ADS1299 EVM 没有布线宽度和阻抗信息。  

    对于低频应用、绝对引线阻抗和阻抗匹配并不是很必要、因为它可能出现在高速 DAQ 或射频应用中。 应注意尽可能对称地布置电极输入路径、以最大限度地减少泄漏电流引起的偏移。 正确的接地屏蔽和差分/共模滤波是更重要的设计考虑因素、因为环境噪声耦合通常是此类生物电势应用中的一个问题。

    此致、

    Ryan