This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:fmod 频率下的前端滤波抗扰度

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1425241/ads1299-front-end-filtering-immunity-at-fmod-frequency

器件型号:ADS1299
Thread 中讨论的其他器件: OPA376

工具与软件:

您好!

我对 ADS1299和 OPA376都有疑问。

为了介绍一些背景信息、当我们将射频信号(1.024 MHz)引入某根数据线时、我们会遇到混叠干扰。 此问题符合数据表中的以下声明:

"请注意防止在 fmod 位置第一次重复数字抽取滤波器响应时出现混叠。 假设2.048 MHz 为 fCLK、Fmod = 1.024 MHz。 RFilt 的价值受到医疗电子产品技术标准的限制。 必须选择电容值来设置适当的截止频率...

如果系统承受高频 EMI、建议向输入端添加低容值共模电容器以滤除高频共模信号。 如果添加这些电容、它们应该比差分电容小10到20倍、以确保最大限度地降低对 CMRR 的影响。"

我们的前端滤波器遵循数据表图73中的设计、RFilt = 4.7 kΩ、CFilt = 4.7nF。

在我们的设计中、我们使用多个 ADS1299、因此我们采用 OPA376来缓冲参考电极。 当我们移除缓冲器或者对 OPA376的输出应用一个低通滤波器时、我们观察到混叠问题减少了。

我们的系统配置为单端模式、SRB1用作所有通道的公共基准。

我们担心噪声可能与放大器的150 Ω 输出阻抗有关。

我有以下问题:

  1. 您是否推荐一个具有与 OPA376相似低噪声性能但具有更高输出阻抗的替代运算放大器? 这种方法合理吗?

  2. OPA376可以安全驱动多大的电容?

  3. 考虑到我们的 RFilt 和 CFilt 值、哪个合适的接地电容值可构成差分低通滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很高兴见到你,并感谢你的帖子!

    基准缓冲器相对于 RFILT 和 CFILT 放置在何处? 您在放大器输出端测试的滤波器有哪些特征? 如果将 RFILT 用作 OPA376输出隔离电阻器、可以认为放大器在驱动多个 CFILT 电容器时没有问题。 如果您想考虑替代方案、最好  直接联系精密放大器 E2E 论坛。

    由于每个 INxP 电极和参考电极之间连接了 CFILT、这将形成一个差分低通滤波器。 我建议在每个电极(包括 REF)和 PCB 接地之间添加额外的共模电容器。 该值应选择为小1-2个数量级、以免降低整个系统 CMRR 的性能。 您可以将470 pF 作为起点、这会在调制器采样频率处将共模衰减增加到接近-40 dB。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 这很有帮助。 您能否为我们附加此 TINA 源文件?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很乐意提供帮助。 请查看随附的 TINA 源文件。

    e2e.ti.com/.../Referential_5F00_Montage_5F00_LPF.TSC

    此致、

    Ryan