This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8678:关于计算结果

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1425536/ads8678-about-the-calculation-results

器件型号:ADS8678

工具与软件:

使用该工具时、我得到了随附文档中显示的结果。

我认为误差电压是计算结果中的误差乘以满量程范围。
因此、以下计算是否正确? 5.12V x 0.06835e2e.ti.com/.../Calculation-results.xlsx%= 3.5mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我忘记附加 it.e2e.ti.com/.../2438.Calculation-results.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、武桥山、

    如果您单击"帮助"按钮、该工具将打开一个 PDF 文件、说明如何输入数据。  "满量程"应该是 ADC 的最大输入电压、因此假设使用的是单极0-5.12V 范围、一切看起来都正常。  3.5mV 是正确的。  我现在看到"Maximum Errors"选项卡不会更改单位、因此我们将研究如何修复。  不过、Analysis Options (分析选项)中的 PPM 与%(PPM 与%)选项的确正确地更改了计算出的值。