This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3562:寄存器地址和寄存器数据之间的 SCLK

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1425253/adc3562-sclk-between-register-adress-and-register-data

器件型号:ADC3562

工具与软件:

团队成员、您好!

客户希望在寄存器地址位的最后一个时钟后暂停到 SCLK、如下图所示。

寄存器地址的下降沿之后可以等待多长时间?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    我们无法验证数据表中超出的时序。  理论上、由于 SPI 是边沿触发的、因此它们应该能够在发送最后一个下降沿之前等待任何长度的时间。

    此致、

    Geoff