This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828-Q1:ADS7828上 REF OUT 引脚获得的最大电流消耗

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828-Q1, TLV9001-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1425437/ads7828-q1-maximum-current-draw-from-ref-out-pin-on-ads7828

器件型号:ADS7828-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV9001-Q1

工具与软件:

您好、TI

我使用的是 ADS7828-Q1 ADC、并采用在 REF 输出引脚上提供的内部2.5V 基准。

我有一个热敏电阻、我要测量的电阻、用于推导 PCB 温度。 我将热敏电阻作为典型分压器的下半部分、顶部电阻为常规10k、该分压器由 REF OUT 引脚供电。

我想确认没有从 REF OUT 引脚汲取过多电流、但是在数据表中找不到在不降低基准精度的情况下、关于 REF OUT 引脚可汲取的最大允许电流的具体信息。

µV 表 µA 了500 μ A/μ s 的负载调节、但没有提到最大电流消耗的硬性限制。  

在不影响基准稳定性或 ADC 性能的情况下、我可以从 REF OUT 引脚安全地汲取的建议最大电流是多少?

提前感谢您的帮助!

此致、

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我们通常不指定内部基准的最大电流限制、主要是因为它将对转换过程产生的潜在影响。  如果您希望使用 ADS7828-Q1的内部基准来驱动热敏电阻、最好先通过外部缓冲器进行配置。  TLV9001-Q1是您可能选择的一款器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    感谢您的答复和回答。 我们将研究在下一次响应时添加一个外部缓冲区。  


    此致、  

    Charles