This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J50EVM:无法对 TSW14J56板进行编程

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1422890/tsw14j50evm-unable-to-program-tsw14j56-board

器件型号:TSW14J50EVM

工具与软件:

您好!

过去两年、我一直在使用 TSW14J56板、没有出现任何问题。 但是,在过去两天里,我一直无法对董事会进行编程。 我遇到以下错误:

下图显示了 TSW14J56上的 LED

请帮助解决问题。  

谢谢你  

Vandana  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vandana:

    连接到 J56的电源的电流设置是多少。

    请确保是12V、4A。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。  我们所使用的  Mean Well GST60A 系列是 TI 推荐的5V、6A 电源。 我们还有另一个设备 tsw14j56、它可以正常工作、使用相同电源时没有任何问题。  

    此致、

    Vandana G S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vandana:

    通常、如果电源上的电流限制设置得不够高、FPGA 将无法进行编程或无法正确编程。

    如果您的另一个 J56数据采集板使用当前电源、则可能存在 USB 连接问题。

    您可以直接连接到 PC。 不使用 USB 集线器?

    J56板是否损坏? 最好用显微镜检查和查看。

    不幸的是、我只能提供这一切。 J56已停产、由于 FPGA 已停产、我们无法组装更多这些板。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    当然。 我们将探讨电源问题以及 USB 电缆连接。

    谢谢你  

    Vandana G S.