This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:可能具有混合欠压

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1425180/ads1299-possibility-to-have-an-hybrid-montage

器件型号:ADS1299

工具与软件:

您好、TI 工程师!

我们目前正在为客户开发 EEG 采集设备。 是否可以使用混合体电压(即、某些通道采用顺序/差分蒙太奇、其余通道采用单端/参考蒙太奇)?

似乎有人已经尝试过 使用 OpenBCI 的 Cyton 开发板(OpenBCI–SpiSOP.org)这样做。  与全顺序/差分或全单端/参考电压相比、此类单端/参考电压有哪些缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔您好!

    感谢您发帖。

     从 ADS1299的角度来看、在这两种配置中测量 EEG 电极没有此类缺点。 最直接的解决方案是 根据需要将所有 P 和 N 电极输入路由到各自的 INxP 和 INxN 引脚。

    对于参考电压测量、另一种选择是将单端电极连接到 INxN 引脚、并将参考电极连接到 SRB 2. 输入引脚。 然后、您要为这些单端电极通道设置 SRB2位(CHnSET[3])= 1b。 您可以通过在后处理中乘以-1来反转结果的极性。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否正确理解偏置和导联脱落 功能可以像 完全顺序/差分或完全单端/参考蒙太奇一样使用?